Programm starten

Beschreibung

Verwenden Sie die Option „Als Standardprogramm festlegen“ im System-Manager , um festzulegen, welches Programm beim Neustart oder beim Neuladen automatisch geladen wird.

Verhalten von PolyScope X beim Neustart oder Neuladen

  • Wenn Sie ein Standardprogramm festlegen, lädt das System das Standardprogramm.

  • Wenn kein Standardprogramm festgelegt ist, lädt PolyScope X das zuletzt geöffnete Programm.

Als Standardprogramm festlegen

  1. Wählen Sie im System Managerauf der Registerkarte Programme ein Programm aus.

  2. Tippen Sie auf das Kebab-Menü und dann auf „Als Standardprogramm festlegen“.

  3. Das ausgewählte Programm als Standard festlegen.

Standardprogramm zurücksetzen

  1. Wählen Sie im Kebab-Menü dasselbe Programm aus.

  2. Tippen Sie auf „Standardprogrammzurücksetzen“, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

  3. Starten Sie PolyScope X neu oder laden Sie es neu. Das System lädt das zuletzt geöffnete Programm.