Menü verschieben

Beschreibung

Das Menü „Bewegen“ bietet Funktionen zum direkten Bewegen des Roboterarms, entweder durch Verschieben und/oder Drehen des Roboterwerkzeugs oder durch individuelles Bewegen der Robotergelenke.

 

Verwendung des Menüs „Move“
  1. Tippen Sie in der Seitenleiste auf das Symbol „Verschieben “.

    Der Multitasking-Bildschirm wird in die Mitte erweitert. Hier sehen Sie die Felder und Registerkarten, die zum Menü „Verschieben“ gehören.

  2. Tippen Sie auf das 3D-Symbol in der Hauptnavigation.

    Der Hauptbildschirm zeigt den Roboterarm in X-, Y- und Z-Koordinaten mit den Maßangaben zu den einzelnen Teilen des Roboterarms sowie dessen Position und Ausrichtung.

    Auf dem Hauptbildschirm sehen Sie die entsprechenden Bewegungen des Roboters, die mit Ihren Eingaben im Multitasking-Bildschirm übereinstimmen.