Anwendungseinstellungen importieren

Beschreibung

Mit „Anwendungseinstellungen importieren“ können Sie vorhandene Anwendungseinstellungen wiederverwenden, indem Sie diese in eine andere Anwendung kopieren. Siehe auch Gemeinsame Anwendungen im System-Manager .

 

Anwendungseinstellungen importieren
  1. Öffnen Sie im System-Manager auf der Registerkarte „Programme“ das Kontextmenü für die Anwendung, für die die Einstellungen übernommen werden sollen.

  2. Tippen Sie auf „Anwendungseinstellungen importieren“ .

  3. Der Bildschirm „Anwendungen durchsuchen“ wird mit einer Liste der auf dem Roboter installierten Anwendungen angezeigt. Wählen Sie die Registerkarte „Anwendungen“ aus, um Einstellungen aus einer lokalen Anwendung zu importieren.

 

  1. Wählen Sie die Registerkarte „Externe Medien“, um Anwendungseinstellungen von externen Medien zu importieren.

  2. Tippen Sie auf die Anwendung, aus der Sie die Einstellungen importieren möchten, und tippen Sie anschließend auf Weiter .

  3. Sie können entweder Sicherheitseinstellungen oder Anwendungsknoten oder beides auswählen.

    Der Bereich „Sicherheitseinstellungen “ enthält die Daten unter „Sicherheit “ auf der Registerkarte „Anwendung “. „Anwendungsknoten “ enthält alle Anwendungsinhalte auf der Registerkarte „Anwendung “.

 

  1. Wenn Sie „Sicherheitseinstellungen“ auswählen,werden Sie zur Eingabe des Sicherheitspassworts aufgefordert.

  2. Tippen Sie auf „Zurück“, um den gesamten Importvorgang abzubrechen.

  3. Wenn Sie den Import bestätigen, wird dies durch ein Popup-Fenster in der Fußzeile bestätigt.