Systemverwaltung
| Beschreibung |
Mit dem System Manager können Sie folgende Funktionen ausführen:
|
|
So rufen Sie den Systemverwaltungszugriff auf |
Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den System Manager zuzugreifen: Programmname:Tippen Sie im Kopfbereich auf den Programmnamen. Hamburger-Symbol:Tippen Sie auf das Hamburger-Symbol und anschließend auf „System-Manager“.
|
||
|
|
Es erscheint der Bildschirm „System-Manager“, der die folgenden Komponenten in drei Spalten enthält.
In der linken Spalte finden Sie die folgenden Abschnitte:
Auf der Registerkarte „Programme“ werden Anwendungen und Programme in einem einheitlichen Akkordeon-Menü angezeigt. Jede Anwendung kann mit mehreren Programmen verknüpft werden. Die vom aktuell geöffneten Programm verwendete Anwendung wird fett und mit der Kennzeichnung „Aktiv“ angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter „Gemeinsam genutzte Anwendungen“ im System-Manager. In der mittleren Spalte sind die Anwendungen und die dazugehörigen Programme aufgelistet. Über die Schaltfläche bzw. das Symbol „+ Neu erstellen “ können Sie ein neues Programm erstellen und ein Programm importieren. In der rechten Spalte befindet sich das Informationsfeld , das die Erstellungs- und Änderungsdaten des Programms enthält.
|