Validierungsindikatoren
| Beschreibung |
Ab der Softwareversion 10.14.0 für PolyScope X werden Validierungsfehler nun mit Anzeigen zur Anzahl der Benachrichtigungen und einer Hervorhebung am linken Rand anstelle von gelben Symbolschaltflächen angezeigt. Validierungsindikatoren zeigen an, wenn die Eingabe von Programmen oder Einstellungen die Validierung nicht besteht – beispielsweise wenn ein Befehl unvollständig ist, eine Referenz fehlt oder ein Ausdruck ungültig ist. Bisher wurden Validierungsfehler in der Seitenleiste ,der Hauptnavigation ,der Programmstruktur und den Einstellungsdialogen durch gelbe Symbolschaltflächen gekennzeichnet. Das überarbeitete Design ist übersichtlicher und unaufdringlicher, zeigt aber dennoch an, wo Fehler vorliegen. Validierungsanzeigen sind nicht dasselbe wie Sicherheitsfehler, Not-Aus-Zustände oder Fehlerdialoge der Steuerung.
|
|
So funktioniert es |
|
|
Validierungsfehler finden und beheben |
Einen Überblick über den Programmbildschirm und die Programmstruktur finden Sie unter Programmmenü
|