Als

Beschrijving

Het If -commando past het gedrag van de robot aan op basis van sensorgegevens of variabele waarden. Hiermee kunt u de uitvoering van uw programma sturen.

 

Toegang tot het If-commando

  1. Ga naar het hoofdscherm van het programma. Zie Commando-knooppunten.

  2. Tik op het pictogram ‘If ’ in het gereedschapskistje ‘Commands’.

    Er wordt een knooppunt met een bewerkbaar veld in de programmastructuur ingevoegd.

     

  3. Tik op het veld ‘Expressie ’.

    De onderliggende elementen van het If-knooppunt worden alleen uitgevoerd als de uitdrukking de waarde True oplevert.

  4. Voer uw zoekterm in en Bevestig .