Netwerkverbinding

Beschrijving

Met de instelling Verbinding van de PolyScope X-software hebt u altijd en overal toegang tot robotgegevens.

U vindt de instelling Verbinding via het hamburgermenu.

 

Het tabblad Verbinding openen

Het hoofdscherm is hieronder te zien.

  1. Tik op het hamburgermenu in de linker kop.

    Er worden vijf tabbladen weergegeven. Het tabblad Instellingen is het derde.

  2. Tik op Instellingen.

  • Er wordt een zijbalk geopend met het tabblad Verbinding, onder de tabbladen Algemeen en Wachtwoord.

  • U ziet de balken Netwerk en UR COnnect onder het tabblad Verbinding.

    Het is in deze twee functies waar de ingang om het netwerk te verbinden met PolyScope X wordt toegepast.