设置

描述

“Set”命令可让您将指定值设置为数字输出或模拟输出。

 

访问“设置”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 点击“命令”工具箱中的“设置”图标。

  3. 程序树中插入了一个“源”字段可编辑的节点,该节点允许您选择“有线 I/O”和“工具 I/O”。

  4. 点击“源”字段。

     
 
  1. 选择“有线 I/O”时,系统会插入一个“信号”字段。

  2. 在“ 信号”字 段中,点击您首选的信号。

    • DO 0–DO 7: 数字信号

    • CO 0–CO 7:数字信号

    • AO 0–AO 1:模拟信号

  3. 选择一个数字信号后,其右侧会插入一个“值”字段。

  4. 请选择“ 高” 或“ 低”。

  5. 选择模拟信号时,右侧会插入一个“值”字段。

  6. 在“值”、“变量”和“表达式”选项卡中输入数据,然后点击“确认”。 请参阅“值- “值-变量-表达式”选项卡

  7. 选择“Tool IO”后,系统会插入一个“Signal”字段。

  8. 请选择 DO 0 或 DO 1。

    在右侧插入了一个“值”字段,其中包含三个选项:

    • 使用变量

    • 高

    • 低

  9. 点击“ 使用变量”,随即会显示“ 变量” 和“ 表达式” 选项卡。

  10. 在两个选项卡中输入数据,然后点击“ 确认”。 请参阅“值- “值-变量-表达式”选项卡

  11. 您还可以在“值”字段中选择“高”或“低”。