循环

描述

“ 循环” 命令可让您在 PolyScope X 中对底层程序命令进行循环执行。


访问 Loop 命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 点击“命令”工具箱中的“ 循环” 图标。

    一个带有“ 循环类型”字 段的程序节点被插入到程序树中。

  3. 点击“ 循环类型”字 段。 有三种选项可供选择:

    • 始终 . “loop”命令下的任何指令都将被持续重复,例如“ Loop Program”,它会不断重复“ Main Program”下的所有内容。

    • X 次 . 在循环命令中,将输入次数的任意命令重复执行指定次数。

    • 虽然 . 使用某种表达式作为触发条件来结束循环周期。

     

  4. 点击“ 始终” 选项卡。 无需采取进一步行动。

 
  1. 点击 X 次 ,右侧将出现两个额外的标签页:

    • X 次

    • 变量名称

  2. 在“ X 次” 选项卡中,进行编辑并点击“ 确认”。

  3. 在“ 变量名称” 选项卡中,进行编辑并点击“ 确认”。

  4. 轻触 同时 。 右侧会出现一个额外的“ 表达式” 选项卡。

  5. 点击“ 表达式” 以创建长度必须在1至1000个字符之间的表达式,然后点击“ 确认”。