Else If

描述

“Else If” 命令与“Else”命令一样,需与“If”命令配合使用。 它允许您编写语句,根据传感器输入或变量值来改变机器人的行为。

“Else If”节点只能直接插入在“If”或“Else”节点之后。

只有当前面的“If”或“Else If”节点的条件为“False”,但其表达式计算结果为“True”时,该节点的子节点才会被执行。

 

访问“Else If”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 在“命令”工具箱中点击 If 图标。

    访问 If 程序时,请按照以下步骤操作。 更多详情请参见If。

    在程序树中插入了一个“ 表达式”字 段和两个加号图标:

    • 在“If”子节点中添加图标

    • 为另一个节点添加图标

  3. 点击第二个 “添加”图标。

    “命令”工具箱出现。

  4. 点击“命令”工具箱中的“ Else If” 图标。

 

  1. “Else If”节点已插入程序树中。

    该节点有一个可编辑的“ 表达式”字 段和两个添加图标。

  2. 点击“ 表达式”字 段。

  3. 打造您的个性风格。

  4. 点击“ 确认”。

  5. 选择并点击相应的“ 添加”图标,以 访问其他用于机器人移动的命令。