案例

描述

“ Case” 命令允许您根据输入指定要执行的函数。 该功能仅可与“Switch”命令配合使用。 通常将其称为“Switch-Case”,因为它们总是相辅相成。

 

访问“Case”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 调用“ 开关 命令。

  3. 在“ 设置开关表达式”中输入内容后,点击开关命令子节点中的第一个“添加”图标。

  4. 在“命令”工具箱中点击“ 案例” 图标。

    在程序树中,开关表达式下方插入了一个包含“ 设定值”字 段和“ 模块”字 段的节点。

  5. 点击“ 设置值”。

  6. 设置数值后,点击“ 确认”。

  7. 点击“ 模块”。

 

  1. 点击“ 全局功能”。

    在程序树中创建了一个 switch-case 语句。