Else

描述

“ Else” 命令与“Else If”命令一样,需与“If”命令配合使用。 它允许您编写语句,根据传感器输入或变量值来改变机器人的行为。

该节点只能直接插入在 If 或 Else If 节点之后。

只有当前面的 If 或 Else If 为假时,该节点的子节点才会被执行。

 

访问“Else”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 在“命令”工具箱中点击 If 图标。

    访问 If 程序时,请按照以下步骤操作。 更多详情请参见If。

    在程序树中插入了一个“表达式”字段和两个“添加”图标:

    • 在“If”子节点中添加图标

    • 为另一个节点添加图标

  3. 点击第二个 “添加”图标。

    “命令”工具箱随即出现。

  4. 点击“命令”工具箱中的“ 其他” 图标。

 

“Else”节点已插入程序树中。

  1. 选择并点击相应的添加图标,以访问其他用于机器人移动的命令。