フォルダー

説明

「フォルダ 」コマンド を使用すると、ノードをフォルダにまとめて、ロボットプログラムの概要をわかりやすく表示することができます。

 

「フォルダ」コマンドへのアクセス方法

  1. プログラムのメイン画面に移動します。 「コマンドノード」を参照してください。

  2. 「コマンド」ツールボックス内の「フォルダ 」アイコン をタップします。

     

    「フォルダ」ノード(「 名前」フィールド )がプログラムツリーに挿入されます。

  3. 「名前 」フィールド をタップします。

  4. フォルダ名を編集し、「確認 」をタップしてください。

  5. フォルダ名の下に2つの追加アイコンが表示されています:

    • 選択したプログラムの下に新しいフォルダを追加できます。

    • 作成したフォルダにサブフォルダを追加することもできます。

 

例

すべての移動コマンドのフォルダを作成する

  1. 「 フォルダ」アイコン をタップします。

  2. 「名前 」フィールド をタップします。

  3. フォルダ名を「 MoveToStartPosition」に変更してください。

  4. フォルダノードの下にある最初の「追加」アイコンをタップします。

  5. プログラムに移動関連のコマンドを追加してください。