Minuterie

Description

La commande « Timer » sert à mesurer le temps réel pendant l'exécution du programme. Chaque nœud de minuterie ajoute une variable de minuterie ou fait référence à une variable de minuterie existante.

 

Pour accéder à la commande « Timer »

  1. Accédez à l'écran principal du programme. Voir Nœuds de commande.

  2. Appuyez sur l'icône « Minuterie » dans la boîte à outils « Commandes ».

     

    Un nœud de programme comportant deux champs modifiables, Variable et Action ,est inséré dans l'arborescence du programme.

  3. Appuyez sur le champ « Variable ».

  4. Appuyez sur « Renommer » si vous choisissez un nouveau nom, puis sur « Confirmer ».

  5. Appuyez sur le champ « Action ».

    Trois options sont disponibles :

    • Début

    • Pause

    • Réinitialiser

    Remarque : le minuteur peut être lancé, mis en pause et remis à 0.

    Le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre peut être lu à partir de la variable « timer ».