Itérateur de grille
| Description |
La commande « Grid Iterator » vous permet de déplacer une grille de la première position à la deuxième. La commande « Grid Iterator » s'utilise en association avec une grille créée dans le sous-menu « Grids » du menu « Application », situé dans la barre d'outils de gauche. Voir l'application Grids Application Grids
|
|
Pour accéder à la commande « Grid Iterator » |
Chaque incrément déplace la variable vers la position suivante de la grille. La variable de posture, grid_iterator ,peut être utilisée comme cible dans un nœud « Move » à la place d’un point de passage fixe, ce qui permet un déplacement séquentiel à travers la grille.
|