Aligner au plan
| Description |
La fonction « Aligner sur un plan » vous aide à orienter le RTO par rapport à une surface. Lors de l'exécution de cette compétence intelligente, le robot va toucher 3 points (valeur par défaut) sur la surface à partir desquels il calcule l'orientation du plan. Les points de contact sont disposés selon un motif circulaire dont le diamètre par défaut est de 2,5 mm. Cette fonctionnalité intelligente est particulièrement utile pour créer de nouveaux cadres dans l'application « Cadres ».
|