Exporter le programme

Description

La fonction « Exporter » vous permet d'exporter des programmes et/ou des applications du robot vers un support externe.

 

Exporter un programme unique

  1. Appuyez sur le menu « kebab » (trois points verticaux) correspondant au programme que vous souhaitez exporter, puis appuyez sur Exporter .

  2. Si plusieurs supports sont connectés, sélectionnez le support externe sur lequel vous souhaitez enregistrer le programme, puis appuyez sur Exporter .

 

  1. En cas de conflit de noms de fichiers, une boîte de dialogue d'avertissement d'exportation s'affiche. Cela se produit lorsqu'un programme portant le même nom existe déjà sur le support sélectionné. Appuyez sur Remplacer pour remplacer le fichier existant ou sur Enregistrer en tant que copie pour enregistrer le programme exporté en tant que copie.

 

Tout exporter

La fonction « Tout exporter » vous permet d'exporter tous les programmes du robot vers un support externe.

  1. Appuyez soit sur l'en-tête, soit sur le menu « hamburger », puis appuyez sur Gestionnaire du système .

  2. Sur l'écran « Programmes », appuyez sur Exporter tout .

 

  1. Sélectionnez le support externe sur lequel vous souhaitez enregistrer le fichier exporté.

  2. Appuyez sur Exporter . Un indicateur de progression de l'exportation s'affiche jusqu'à ce que l'exportation soit terminée.