Programme de démarrage

Description

Utilisez l'option « Définir comme programme par défaut » dans « Gestionnaire du système » pour définir quel programme se charge automatiquement au redémarrage ou lors du rechargement.

Comportement de PolyScope X lors d'un redémarrage ou d'un rafraîchissement

  • Si vous définissez un programme par défaut, le système charge ce programme.

  • Si aucun programme par défaut n'est défini, PolyScope X charge le dernier programme ouvert.

Définir comme programme par défaut

  1. Dans System Manager, sous l'onglet Programmes , sélectionnez un programme.

  2. Cliquez sur le menu « kebab » puis sur « Définir comme programme par défaut ».

  3. Définir le programme sélectionné comme programme par défaut.

Désactiver le programme par défaut

  1. Cliquez sur le menu « kebab » pour accéder au même programme.

  2. Appuyez sur « Désactiver le programmepar défaut » , comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

  3. Redémarrez ou rechargez PolyScope X. Le système charge le dernier programme ouvert.