Déplacer jusqu'au contact
| Description |
La fonction intelligente « Move Into Contact » vous permet de déplacer le robot dans la direction Z du RTO jusqu'à ce qu'il atteigne un point de contact. Une fois ce point de contact atteint, le robot reculera d'une distance donnée. Par défaut, la distance de rétraction est réglée sur 1 mm.
|