Prípad

Popis

Príkaz Case vám umožňuje určiť funkciu, ktorá sa má vykonať v závislosti od vstupu. Môže sa používať iba s príkazom Switch. Zvyčajne sa to označuje ako „Switch-Case“, pretože tieto pojmy vždy idú ruka v ruke.

 

Prístup k príkazu Case

  1. Prejdite na hlavnú obrazovku programu. Pozrite si Príkazové uzly.

  2. Otvorte príkaz Prepnutie “.

  3. Po zadaní v Nastaviť výraz prepínača ťuknitena prvú ikonu pridať v poduzle príkazu prepínača.

  4. Kliknite na ikonu „Case“ v paneli nástrojov „Príkazy“.

    Do programového stromu sa pod výrazom prepínača vloží uzol s poľom „Hodnota nastavenia “ a poľom „Modul “.

  5. Kliknite na Nastaviť hodnotu .

  6. Zadajte požadovanú hodnotu a ťuknite na Potvrdiť .

  7. Kliknite na Modul .

 

  1. Kliknite na Globálne funkcie .

    V programovom strome sa vytvorí príkaz switch-case.