설정

설명

Set 명령을 사용하면 지정된 값을 디지털 출력 또는 아날로그 출력에 설정할 수 있습니다.

 

'Set' 명령에 액세스하려면

  1. 프로그램 메인 화면으로 이동합니다. 명령 노드를 참조하십시오.

  2. 명령 도구 상자에서 ‘설정 ’ 아이콘을 탭하세요.

  3. 프로그램 트리에 ‘Source’ 필드를 편집할 수 있는 노드가 삽입되며, 이를 통해 Wired IO 와 Tool IO를 선택할 수 있습니다.

  4. '소스' 필드를 탭하세요.

     
 
  1. ‘유선 IO’를 선택하면 ‘신호’ 필드가 삽입됩니다.

  2. '신호 (Signal)' 필드에서 원하는 신호를 탭하세요.

    • DO 0–DO 7: 디지털 신호

    • CO 0–CO 7: 디지털 신호

    • AO 0–AO 1: 아날로그 신호

  3. 디지털 신호가 선택되면 오른쪽에 ‘값’ 필드가 삽입됩니다.

  4. '높음' 또는 '낮음' 중 하나를 선택하십시오.

  5. 아날로그 신호가 선택되면 오른쪽에 ‘값’ 필드가 삽입됩니다.

  6. ‘값’, ‘변수’, ‘식’ 탭에 데이터를 입력한 다음 ‘확인’을 탭하세요. 값-변수-표현식 탭

  7. 'Tool IO'를 선택하면 'Signal' 필드가 삽입됩니다.

  8. DO 0 또는 DO 1 중 하나를 선택하십시오.

    오른쪽에 ‘값’ 필드가 삽입되며, 다음 세 가지 옵션이 표시됩니다:

    • 변수 사용

    • HI

    • LO

  9. ‘변수 사용’을 탭하면 ‘변수 ’ 및 ‘식 ’ 탭이 표시됩니다.

  10. 두 탭에 데이터를 입력한 후 [ 확인]을 탭하십시오. 값-변수-표현식 탭

  11. 또한 ‘값’ 필드에서 ‘높음’ 또는 ‘낮음’ 중 하나를 선택할 수 있습니다.