Case

설명

'Case' 명령을 사용하면 입력값에 따라 실행할 함수를 지정할 수 있습니다. 이 기능은 Switch 명령과 함께만 사용할 수 있습니다. 이 두 가지는 항상 함께 사용되기 때문에 일반적으로 "Switch-Case"라고 불립니다.

 

Case 명령 실행 방법

  1. 프로그램 메인 화면으로 이동합니다. 명령 노드를 참조하십시오.

  2. Switch 명령에 액세스합니다.

  3. '스위치 표현식 설정'에 내용을 입력한 후,스위치 명령의 하위 노드에서 첫 번째 추가 아이콘을 탭하십시오.

  4. 명령 도구 상자에서 사례 아이콘을 탭하십시오.

    '설정값' 필드와 '모듈' 필드가 있는 노드가 스위치 표현식 아래의 프로그램 트리에 삽입됩니다.

  5. '값 설정'을 탭합니다.

  6. 설정값을 입력한 후 확인 을 탭하십시오.

  7. '모듈'을 탭하세요.

 

  1. '전역 기능'을 탭하십시오.

    프로그램 트리 내에 switch-case 구문이 생성됩니다.