Else If

설명

Else If 명령어는 Else 명령어와 더불어 If 명령어와 함께 사용됩니다. 이를 통해 센서 입력값이나 변수 값에 따라 로봇의 동작을 변경하는 명령을 내릴 수 있습니다.

Else If 노드는 If 또는 Else 노드 바로 뒤에만 삽입할 수 있습니다.

이 노드의 자식 노드들은 바로 앞의 If 또는 Else If 노드가 False인 경우에만 실행되지만, 해당 표현식이 True로 평가되는 경우에만 실행됩니다.

 

Else If 명령에 액세스하려면

  1. 프로그램 메인 화면으로 이동합니다. 명령 노드를 참조하십시오.

  2. 명령 도구 상자에서 If 아이콘을 탭하십시오.

    If 프로그램에 접속할 때는 다음 절차를 따르십시오. 자세한 내용은 If 참조하세요.

    프로그램 트리에 '식 (Expression)' 필드와 두 개의 더하기 아이콘이 삽입됩니다:

    • 'If' 하위 노드에 아이콘 추가

    • 다른 노드에 아이콘 추가

  3. 두 번째 추가 아이콘을 탭하세요.

    '명령' 도구 상자가 나타납니다.

  4. 명령 도구 상자에서 Else If 아이콘을 탭합니다.

 

  1. Else If 노드가 프로그램 트리에 삽입됩니다.

    이 노드에는 편집 가능한 표현식 필드와 두 개의 추가 아이콘이 있습니다.

  2. '식(Expression )' 필드를 탭하세요.

  3. 나만의 표현을 만들어 보세요.

  4. '확인'을 탭하세요.

  5. 로봇 이동과 관련된 다른 명령을 사용하려면 적절한 추가 아이콘 을 선택하고 탭하세요.