Application en double

Description

La fonction « Dupliquer l'application » crée une copie des paramètres d'une application. Seule l’application est dupliquée — les programmes liés à l’application d’origine ne sont pas dupliqués.

 

Pour dupliquer une application
  1. Dans System Manager, sous l'onglet Programmes , ouvrez le menu contextuel de l'application que vous souhaitez dupliquer.

  2. Appuyez sur Dupliquer .

  3. Saisissez un nom pour l'application dupliquée.

  4. Confirmer. La nouvelle application apparaît dans la liste avec une copie des paramètres de l'application source.