Changer d'application

Description

Vous pouvez modifier l'application utilisée par un programme existant. Le programme se réfère ensuite aux paramètres de configuration et de sécurité de l'application sélectionnée.

 

Pour modifier l'application d'un programme
  1. Dans System Manager, sous l'onglet Programmes , sélectionnez le programme.

  2. Ouvrez le menu contextuel du programme et appuyez sur Modifier l'application .

  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'application que le programme doit utiliser. L'application actuelle du programme n'apparaît pas dans la liste.

  4. Appuyez sur Continuer . Le programme utilise désormais l'application sélectionnée.

Un programme qui fonctionne dans une application ne fonctionne pas nécessairement dans une autre. Si le programme utilise une grille, un RTO ou toute autre ressource spécifique à une application donnée, mais qu'il est modifié pour utiliser une autre application, il peut devenir invalide. Il vous incombe de vous assurer que le programme fonctionne comme prévu après avoir modifié l'application.