Establecer

Descripción

El comando «Set» permite asignar un valor determinado a las salidas digitales o analógicas.

 

Para acceder al comando «Set»

  1. Ve a la pantalla principal del programa. Consulte Nodos de comando.

  2. Pulsa el icono «Configurar » en la caja de herramientas «Comandos».

  3. Se inserta en el árbol de programa un nodo con un campo «Fuente » editable que permite seleccionar «Wired IO » y «Tool IO».

  4. Pulsa en el campo «Fuente ».

     
 
  1. Al seleccionar «Wired IO», se inserta un campo «Signal ».

  2. En el campo «Señal», pulsa la señal que prefieras.

    • DO 0–DO 7: Señal digital

    • CO 0–CO 7: Señal digital

    • AO 0–AO 1: Señal analógica

  3. Cuando se selecciona una señal digital, se inserta un campo «Valor» a la derecha.

  4. Elige entre Alto o Bajo .

  5. Cuando se selecciona una señal analógica, se inserta un campo «Valor» a la derecha.

  6. Introduce los datos en las pestañas «Valor», «Variable» y «Expresión », y pulsa «Confirmar». Consulte las pestañas «Valor-Variable-Expresión Pestañas «Valor», «Variable» y «Expresión»

  7. Al seleccionar «Tool IO», se inserta un campo «Signal ».

  8. Selecciona DO 0 o DO 1.

    Se inserta un campo «Valor » a la derecha con tres opciones:

    • Usar variable

    • HI

    • LO

  9. Pulsa en «Usar variable» y aparecerán las pestañas «Variable » y «Expresión ».

  10. Introduce los datos en las dos pestañas y pulsa «Confirmar». Consulte las pestañas «Valor-Variable-Expresión Pestañas «Valor», «Variable» y «Expresión»

  11. También puede seleccionar Alto o Bajo en el campo «Valor».