Benutzereingabe

Beschreibung

Der Befehl „Operator Input“ dient dazu, während der Programmausführung eine Eingabe vom Bediener anzufordern oder eine Meldung anzuzeigen. Mit dem Befehl können Sie eine Frage definieren, den Eingabetyp auswählen und die Antwort in einer Variablen speichern.

 

So rufen Sie den Befehl „Bedienereingabe“ auf

  1. Wechseln Sie zum Hauptbildschirm des Programms. Siehe Befehlsknoten.

  2. Tippen Sie in der Befehls-Toolbox auf das Symbol „Operator-Eingabe “.

    Ein Knoten mit vier bearbeitbaren Feldern wird in die Programmstruktur eingefügt.

    Die bearbeitbaren Felder sind:

    • Typ

    • Benutzernachricht

    • Eingabetyp

    • Variablenname

  3. Tippen Sie auf das Feld „Typ“ und wählen Sie entweder „Eingabe“ oder „Nachricht“ aus.

  4. Wenn Sie „Eingabe“ auswählen, geben Sie Ihre Notiz oder Nachricht in das Feld „Betreiber-Nachricht “ ein, bearbeiten Sie sie und tippen Sie anschließend auf „Bestätigen“.

    Das Programm hält an dieser Stelle an, zeigt die Meldung aus dem Feld „Message“ an und wartet auf eine Antwort.

    Die Art der Antwort wird durch das Feld „Eingabetyp“ bestimmt.

  5. Tippen Sie auf das Feld „Eingabetyp “.

 

  1. Wählen Sie eine der vier angegebenen Eingabemöglichkeiten aus:

    • Boolesche Werte – Wählen Sie die Schaltflächen „Ja“/„Nein“ aus.

    • Float – Geben Sie einen Dezimalwert ein.

    • Ganzzahl – Geben Sie eine ganze Zahl ein.

    • Zeichenkette – Geben Sie Text ein.

  2. Tippen Sie auf das Feld „Variablenname “.

  3. Tippen Sie innerhalb des Feldes auf die Registerkarte „Bearbeiten“, um den Variablennamen nach Ihren Wünschen zu bearbeiten.

  4. Wenn Sie Nachricht im Feld Typ auswählen, wird der Knoten in der Programmstruktur so verändert, dass er statt vier bearbeitbaren Feldern nur noch zwei hat:

    • Popup-Meldung

    • Popup-Typen

  5. Tippen Sie auf das Feld „Popup-Meldung “.

  6. Verfassen Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf Bestätigen .

  7. Tippen Sie auf das Feld „Popup-Typen “.

  8. Wählen Sie den Typ aus den drei Optionen aus:

    • Fehler

    • Warnung

    • Info