Gitter-Iterator
| Beschreibung |
Mit dem Befehl „Grid Iterator “ können Sie ein Raster von der ersten Position zur vorletzten Position verschieben. Der Befehl „Grid Iterator“ wird in Verbindung mit einem Raster verwendet, das im Untermenü „Grids“ des Menüs „Application“ in der linken Symbolleiste erstellt wurde. Siehe Anwendung „Grids“
|
|
So rufen Sie den Befehl „Grid Iterator“ auf |
Mit jedem Schritt wird die Variable zur nächsten Rasterposition verschoben. Die Pose grid_iterator kann anstelle eines festen Wegpunkts als Ziel in einem „Move“-Knoten verwendet werden,wodurch eine sequenzielle Bewegung durch das Rasterlayout ermöglicht wird.
|