Koordinatensystem
| Beschreibung |
Der Befehlsknoten „Frame“ ermöglicht die einfache Erstellung und Änderung von Koordinatensystemen während der Programmausführung. Mit diesem Knoten erstellte Frames werden als „Live-Frames“ bezeichnet, um sie von den im Anwendungsbereich erstellten Frames zu unterscheiden.
|
|
So rufen Sie den Befehl „Koordinatensystem“ auf |
|
| Koordinatensystem verschieben |
Diese Aktion verschiebt ein vorhandenes Koordinatensystem an eine neue Position. Bei dem Koordinatensystem kann es sich entweder um ein in der Anwendung erstelltes Koordinatensystem oder um ein Live-Koordinatensystem handeln. Wie beim Erstellen eines Live-Frames kann die Position entweder über Koordinaten oder über einen Ausdruck angegeben werden. Wenn Sie die Registerkarte „Position“ auswählen, befolgen Sie die Anweisungen 2–5 unter „Koordinatensystem erstellen“.
|
| Koordinatensystem löschen |
Mit dieser Aktion wird ein vorhandenes Koordinatensystem gelöscht. Der Frame kann entweder ein in der Anwendung erstellter Frame oder ein Live-Frame sein. Vordefinierte Koordinatensysteme wie „Basis“ und „World“ können nicht gelöscht werden.
|
| Übergeordnetes Element ändern |
Diese Aktion ändert den übergeordneten Rahmen eines bestehenden Koordinatensystems in ein neues.
|