Ellers Hvis

Beskrivelse

Kommandoen »Else If « bruges sammen med kommandoen »If«, ligesom kommandoen »Else«. Det giver dig mulighed for at oprette sætninger, der ændrer robotens adfærd baseret på sensorindgange eller variabelværdier.

Else If-noden kan kun indsættes direkte efter en If- eller Else-node.

Underordnede noder udføres kun, hvis den forudgående If- eller Else If-node er False, men dens udtryk vurderer den som True.

 

Sådan får du adgang til kommandoen "Else If"

  1. Gå til programmets hovedskærm. Se Kommando-Nudepunkter.

  2. Tryk på ikonet »If « i værktøjskassen »Kommandoer«.

    Følg fremgangsmåden, når du åbner If-programmet. Se Hvis Hvis for mere information.

    Et Expression-felt og to tilføjelsesikoner indsættes i programtræet:

    • Tilføj ikon i underknuden "If"

    • Tilføj ikon til en anden node

  3. Tryk på det andet tilføjelsesikon .

    Værktøjskassen Kommandoer vises.

  4. Tryk på ikonet »Else If « i værktøjskassen »Kommandoer«.

 

  1. Else If-noden indsættes i programtræet.

    Noden har et redigerbart Udtryk-felt og to tilføjelsesikoner.

  2. Tryk på feltet »Udtryk «.

  3. Skab dit eget udtryk.

  4. Tryk på Bekræft .

  5. Vælg og tryk på det relevante tilføj-ikon for at få adgang til andre kommandoer til robotens bevægelse.