Tilfælde

Beskrivelse

Med kommandoen »Case« kan du angive en funktion, der skal udføres, afhængigt af en indtastning. Den kan kun bruges sammen med kommandoen Switch. Det kaldes normalt "Switch-Case", da de altid hører sammen.

 

Sådan får du adgang til kommandoen Case

  1. Gå til programmets hovedskærm. Se Kommando-Nudepunkter.

  2. Åbn kommandoen Switch «.

  3. Når du har indtastet i Indstil switch-udtryk ,skal du trykke på det første tilføjelsesikon fra underknuden til switch-kommandoen.

  4. Tryk på ikonet »Case « i værktøjskassen »Kommandoer«.

    Der indsættes en node med felterne »Set value « og »Module« i programtræet under switch-udtrykket.

  5. Tryk på Indstil værdi .

  6. Indtast den ønskede værdi, og tryk på Bekræft .

  7. Tryk på Modul .

 

  1. Tryk på Globale funktioner .

    Der oprettes en switch-case i programtræet.