Programstruktur

Beskrivelse

Menuen »Programstruktur « viser rækkefølgen og funktionerne til oprettelse af robotprogrammer.

 

Sådan får du adgang til programstrukturen

Tryk på menuen »Programstruktur «.

Der er adgang til to faner i forbindelse med programmenuen:

  • Hovedprogram

  • Før start

Tryk enten på Hovedprogram eller Før start, og du kan se de tilhørende svar på hovedskærmen.

Vælg Før start for at tilføje instruktioner eller programknuder, der udføres, før hovedprogrammet starter. Variabler, der oprettes under programudviklingen, oprettes altid under Før start .