Nastavi

Opis

Z ukazom »Set« lahko določeno vrednost nastavite na digitalne ali analogne izhode.

 

Za dostop do ukaza Set

  1. Pojdite na glavni zaslon programa. Glejte Upravljalni vozli.

  2. Tapnite ikono »Nastavi« v orodni vrstici »Ukazi«.

  3. V drevu programa se vstavi vozlišče z urejevalnim poljem »Vir«, ki omogoča izbiro med »Wired IO « in »Tool IO«.

  4. Tapnite polje »Vir «.

     
 
  1. Ko izberete »Wired IO«, se vstavijo polja »Signal «.

  2. V polju »Signal« tapnite želeni signal.

    • DO 0–DO 7: Digitalni signal

    • CO 0–CO 7: Digitalni signal

    • AO 0–AO 1: Analogni signal

  3. Ko izberete digitalni signal, se na desni strani prikaže polje »Vrednost «.

  4. Izberite Visoko ali Nizko .

  5. Ko je izbran analogni signal, se na desni strani prikaže polje »Vrednost «.

  6. Vnesite podatke v zavihke »Vrednost«, »Spremenljivka« in »Izraz « ter tapnite »Potrdi«. Glejte zavihke Zavihe za vrednosti, spremenljivke in izraze

  7. Ko izberete »Tool IO«, se vstavijo polja »Signal «.

  8. Izberite DO 0 ali DO 1.

    Na desni strani se prikaže polje »Vrednost« s tremi možnostmi:

    • Uporabi spremenljivko

    • HI

    • LO

  9. Tapnite »Uporabi spremenljivko«; prikazali se bosta zavihka »Spremenljivka « in »Izraz «.

  10. Vnesite podatke v obe zavihki in tapnite Potrdi . Glejte zavihke Zavihe za vrednosti, spremenljivke in izraze

  11. V polju »Vrednost« lahko izberete tudi možnost »Visoko « ali »Nizko «.