Drugače

Opis

Ukaz Else se, podobno kot ukaz Else If, uporablja skupaj z ukazom If. Omogoča vam, da ustvarite izjave za spreminjanje obnašanja robota na osnovi vhodnih podatkov senzorjev ali vrednosti spremenljivk.

Vstavi se lahko le neposredno za vozliščem If ali Else If.

Podrejeni elementi tega vozlišča se izvedejo le, če je predhodni pogoj If ali Else If lažen.

 

Za dostop do ukaza Else

  1. Pojdite na glavni zaslon programa. Glejte Upravljalni vozli.

  2. Tapnite ikono »If « v orodni vrstici »Commands«.

    Pri dostopu do programa If upoštevajte postopek. Za več informacij glej Če.

    V drevu programa sta vstavljena polje Expression in dve ikoni za dodajanje:

    • dodaj ikono v podvozlišče If

    • dodaj ikono za drugo vozlišče

  3. Tapnite ikono za dodajanje .

    Prikaže se orodna vrstica »Ukazi«.

  4. V orodni vrstici »Commands« tapnite ikono »Else «.

 

V drevu programa se vstavi vozlišče Else.

  1. Izberite in tapnite ustrezno ikono za dodajanje, da dostopate do drugih ukazov za gibanje robota.