Omrežna povezava

Opis

Nastavitev Povezava programske opreme vmesnika PolyScope X vam omogoča dostop do podatkov robota kjer koli in kadar koli.

Do nastavitve Povezava lahko dostopate prek menija hamburger.

 

Dostop do zavihka Povezava

Glavni zaslon si lahko ogledate spodaj.

  1. V levi glavi se dotaknite menija hamburger .

    Prikaže se pet zavihkov. Zavihek Nastavitve je tretji po vrsti.

  2. Dotaknite se Nastavitve.

  • Odpre se stranska vrstica z zavihkom Povezava pod zavihkoma Splošno in Geslo.

  • Pod zavihkom Povezava lahko vidite vrstici Omrežje in UR Connect.

    Pri teh dveh funkcijah se uporablja vhod za povezavo omrežja z vmesnikom PolyScope X.