Else If

Descrição

O comando Else If, tal como o comando Else, é utilizado em conjunto com o comando If. Permite-lhe criar instruções para alterar o comportamento do robô baseado nas entradas dos sensores ou nos valores das variáveis.

O nó «Else If» só pode ser inserido diretamente a seguir a um nó «If» ou «Else».

Os filhos deste nó só são executados se o nó «If» ou «Else If» anterior for «False», mas a sua expressão o avaliar como «True».

 

Para aceder ao comando «Else If»

  1. Aceda ao ecrã principal do programa. Consulte Nós de comando.

  2. Toque no ícone «If » na caixa de ferramentas «Comandos».

    Siga o processo ao aceder ao programa If. Consulte Se Se mais informações.

    É inserido um campo «Expressão» e dois ícones de adição na árvore de programas:

    • Adicionar ícone no nó filho «If»

    • Adicionar ícone para outro nó

  3. Toque no segundo ícone de adição .

    A caixa de ferramentas «Comandos» é apresentada.

  4. Toque no ícone «Else If » na caixa de ferramentas «Comandos».

 

  1. O nó «Else If» é inserido na árvore de programas.

    O nó tem um campo «Expressão» editável e dois ícones de adição.

  2. Toque no campo «Expressão ».

  3. Crie a sua expressão.

  4. Toque em Confirmar .

  5. Selecione e toque no ícone «Adicionar» adequado para aceder a outros comandos relativos ao movimento do robô.