Else

Descrição

O comando «Else», tal como o «Else If», é utilizado em conjunto com o comando «If». Permite-lhe criar instruções para alterar o comportamento do robô baseado nas entradas dos sensores ou nos valores das variáveis.

Só pode ser inserido diretamente a seguir a um nó «If» ou «Else If».

Os elementos filhos deste nó só são executados se a condição «If» ou «Else If» anterior for falsa.

 

Para aceder ao comando «Else»

  1. Aceda ao ecrã principal do programa. Consulte Nós de comando.

  2. Toque no ícone «If » na caixa de ferramentas «Comandos».

    Siga o processo ao aceder ao programa If. Consulte Se Se mais informações.

    Um campo «Expressão» e dois ícones de adição são inseridos na árvore de programas:

    • adicionar ícone no nó filho «If»

    • adicionar ícone para outro nó

  3. Toque no segundo ícone de adição .

    A caixa de ferramentas «Comandos» é apresentada.

  4. Toque no ícone «Else » na caixa de ferramentas «Comandos».

 

O nó «Else» é inserido na árvore de programas.

  1. Selecione e toque no ícone de adição adequado para aceder a outros comandos relativos ao movimento do robô.