Skript

Beskrivelse

The Script command enables you to write and insert a URscript code or files directly in your program.

 

Slik får du tilgang til skriptkommandoen

  1. Gå til hovedskjermen i programmet. Se Kommandoknuter.

  2. Trykk på Skript -ikonet i verktøykassen Kommandoer. A node is inserted into the program tree with a Set Script button.

  3. Tap the Set Script button. Det vises et nytt skjermbilde der du kan redigere skriptet. Skriv inn skriptet og trykk på Lagre .

  4. Tap the Import script field to import a script from the Script Manager, as well as to clear the contents. Se Skriptfiler

 

Skriptfilen kopieres fra skriptbehandleren til skriptnoden når den settes inn. Eventuelle fremtidige importeringer av filen til skriptbehandleren vil ikke endre de eksisterende programmene. Programmene må oppdateres manuelt om nødvendig.