Sløyfe

Beskrivelse

The Loop command enables you to loop underlying program commands in PolyScope X.


Slik får du tilgang til Loop-kommandoen

  1. Gå til hovedskjermen i programmet. Se Kommandoknuter.

  2. Trykk på Loop -ikonet i verktøykassen Kommandoer.

    A node with Loop Type field is inserted into the program tree.

  3. Tap the Loop Type field. Det finnes tre alternativer:

    • Alltid . Alle kommandoer under loop-kommandoen vil bli gjentatt kontinuerlig, for eksempel Loop-programmet ,som kontinuerlig gjentar alt under Hovedprogrammet .

    • X ganger . Gjentar alle kommandoer i loop-kommandoen det antall ganger som er angitt.

    • Mens . Bruk en eller annen form for uttrykk som utløser for å avslutte løkkesyklusen.

     

  4. Tap the Always tab. Ingen ytterligere tiltak nødvendig.

 
  1. Trykk X ganger ,så vises to ekstra faner til høyre:

    • X ganger

    • Variabelnavn

  2. On the X Times tab, edit and Confirm.

  3. On the Variable Name tab, edit and Confirm.

  4. Trykk på Mens . An additional Expression tab appears on the right.

  5. Trykk på Uttrykk for å opprette et uttrykk som må bestå av mellom 1 og 1000 tegn, og deretter Bekreft .