Ellers

Beskrivelse

The Else command, in addition to Else If, is used together with the If command. Dette gjør det mulig å opprette uttrykk for å endre robotens oppførsel basert på sensorinnganger eller variabelverdier.

Den kan kun settes inn rett etter en If- eller Else If-node.

Underordnede elementer til denne noden utføres kun hvis den forutgående If- eller Else If-satsen er falsk.

 

For å få tilgang til Else-kommandoen

  1. Gå til hovedskjermen i programmet. Se Kommandoknuter.

  2. Trykk på If -ikonet i verktøykassen Kommandoer.

    Følg fremgangsmåten når du åpner If-programmet. Se Hvis Hvis mer informasjon.

    Et uttrykksfelt og to ikoner for å legge til er lagt inn i programtreet:

    • legg til ikon i «If»-undernoden

    • legg til ikon for en annen node

  3. Trykk på det andre tilleggsikonet .

    Verktøykassen «Kommandoer» vises.

  4. Trykk på Else -ikonet i kommandoboksen.

 

Else-noden settes inn i programtreet.

  1. Velg og trykk på det aktuelle tilleggsikonet for å få tilgang til andre kommandoer for robotens bevegelse.