Alinear al plano
| Descripción |
La función «Alinear con el plano» te ayuda a orientar el PCH hacia una superficie. Al ejecutar esta función inteligente, el robot tocará 3 (valor por defecto) puntos de la superficie a partir de los cuales calculará la orientación del plano. Los puntos de contacto están dispuestos en un patrón circular cuyo diámetro predeterminado es de 2,5 mm. Esta función inteligente resulta especialmente útil para crear nuevos marcos en la aplicación Marcos ».
|