Modificar programa

Descripción

El programa «Modificar» te permite realizar cambios en los programas que has creado para el robot.


Para acceder a «Modificar programa»

  1. En el encabezado, pulsa Nombre del programa . Aparece la pantalla «Administrador del sistema ».

    En el centro de la pantalla, despliega el acordeón «Aplicaciones» si es necesario y, a continuación, selecciona y pulsa el programa que desees modificar. Al pulsar sobre el programa seleccionado, la pestaña se resalta en azul.

     

    La pestaña contiene los siguientes botones:

    • Nombre del programa

    • Abrir

    • Icono de guardar

    • Icono de kebab

    Puede consultar las fechas de creación y modificación del programa en la parte derecha de la pantalla.

  2. Pulsa el botón «Nombre del programa » para editar el nombre y, a continuación, pulsa «Confirmar».

 
  1. Pulsa el botón «Abrir ». Se le dará la dirección a la pantalla principal del programa.

     
  2. En la pantalla principal del programa, pulsa el icono «Añadir ». Una nueva pantalla con los paneles de herramientas «Comandos » y «Portapapeles ». En la caja de herramientas «Comandos», puedes elegir qué comando utilizar para modificar un programa.

     
 
  1. Una vez seleccionados los comandos para programar un robot, se muestra la lista correspondiente en la pantalla «Programa principal».

     
     
  2. Vuelve a pulsar la pestaña «Nombre del programa» situada en la parte superior.

  3. Pulsa el iconode guardar y tendrás dos opciones:

    • Guardar

    • Descartar cambios

  4. Pulsa el iconode kebab y aparecerán estas opciones: