Aplicaciones compartidas en System Manager

Descripción

Una aplicación contiene la configuración del robot y los ajustes de seguridad, como el equipo, los efectores finales, las variables de la aplicación y los parámetros de seguridad. A partir de PolyScope X 10.14, una misma aplicación puede ser compartida por varios programas.

Cuando se modifican los ajustes de una aplicación compartida, todos los programas vinculados a dicha aplicación utilizan la configuración actualizada. Gestiona las aplicaciones y sus programas asociados desde la pestaña «Programas» de Administrador del sistema.

 

Diseño de la pestaña «Programas»

En la pestaña Programas , las aplicaciones y los programas se muestran en una estructura unificada tipo acordeón:

  • Cada «Aplicación» es una sección tipo acordeón que se puede contraer y en la que se enumeran los programas vinculados a ella.

  • La aplicación que está utilizando el programa actualmente abierto aparece en negrita con la etiqueta Activa .

  • La fila «Aplicación» contiene un campo de entrada para cambiar el nombre de la aplicación y un menú contextual.

  • Los programas aparecen enumerados en la aplicación correspondiente.

 

Menú contextual de la aplicación

Abre el menú contextual de la aplicación para acceder a:

 

Acciones del programa

Desde el menú contextual de un programa puedes:

Al crear un nuevo programa, utiliza el menú desplegable Aplicación para vincular el programa a una aplicación existente o crear una nueva.

Los cambios realizados en una aplicación compartida afectan a todos los programas que hacen referencia a ella. Comprueba el comportamiento del programa tras vincular o modificar aplicaciones.