Eliminar aplicación

Descripción

Puede eliminar una aplicación desde la pestaña «Programas» de «System Manager» cuando ya no la necesite. Las reglas de eliminación dependen de si los programas siguen vinculados a la aplicación.

 

Eliminar la aplicación con los programas vinculados

Si intentas eliminar una aplicación que todavía tiene programas vinculados a ella, aparecerá un cuadro de diálogo que te informará de que primero debes reasignar o eliminar los programas vinculados.

 

Eliminar una aplicación que no tenga programas vinculados
  1. En System Manager, abre el menú contextual de la aplicación.

  2. Pulsa Eliminar .

  3. Cuando no hay ningún programa vinculado a la aplicación, aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le pregunta si desea eliminar la aplicación.

  4. Confirme para eliminar la aplicación.

 

Eliminar el último programa vinculado a una aplicación

Cuando se elimina el último programa vinculado a una aplicación, aparece un cuadro de diálogo en el que se pregunta si también se desea eliminar la aplicación. Puedes eliminar tanto el programa como la aplicación en un solo paso, o eliminar solo el programa y conservar la aplicación.