Solicitud duplicada

Descripción

La opción «Duplicar aplicación» crea una copia de la configuración de una aplicación. Solo se duplica la aplicación; los programas vinculados a la aplicación original no se duplican.

 

Para duplicar una aplicación
  1. En System Manager, en la pestaña Programas , abre el menú contextual de la aplicación que deseas duplicar.

  2. Pulsa Duplicar .

  3. Introduce un nombre para la aplicación duplicada.

  4. Confirmar. La nueva aplicación aparece en la lista con una copia de la configuración de la aplicación de origen.