Programa de puesta en marcha

Descripción

Utilice la opción «Establecer como programa predeterminado» en «Administrador del sistema» para definir qué programa se carga automáticamente al reiniciar o recargar el sistema.

Comportamiento de PolyScope X al reiniciar o recargar

  • Si se configura un programa predeterminado, el sistema carga dicho programa.

  • Si no se ha establecido ningún programa por defecto, PolyScope X carga el último programa abierto.

Establecer como programa predeterminado

  1. En System Manager, en la pestaña Programas , selecciona un programa.

  2. Pulsa el menú de kebabs y selecciona «Establecer como programa predeterminado».

  3. Establecer el programa seleccionado como predeterminado.

Desactivar el programa predeterminado

  1. Accede al menú «kebab» para ver el mismo programa.

  2. Pulsa en «Desactivar programapredeterminado», tal y como se muestra en la siguiente figura.

  3. Reinicia o vuelve a cargar PolyScope X. El sistema carga el último programa abierto.