Exportar programa

Descripción

La función «Exportar» te permite exportar programas y/o aplicaciones desde el robot a un soporte externo.

 

Exportar un único programa

  1. Pulsa el menú de tres puntos (el menú de kebab) del programa que quieras exportar y, a continuación, pulsa Exportar .

  2. Si hay varios soportes conectados, selecciona el soporte externo en el que deseas guardar el programa y, a continuación, pulsa Exportar .

 

  1. Si se produce un conflicto de nombres de archivo, aparece un cuadro de diálogo de advertencia de exportación. Esto ocurre cuando ya existe un programa con el mismo nombre en el soporte seleccionado. Pulsa Sobrescribir para sobrescribir el archivo existente o Guardar como copia para guardar el programa exportado como una copia.

 

Exportar todo

La función «Exportar todo » te permite exportar todos los programas del robot a un soporte externo.

  1. Pulsa en el encabezado o en el menú de hamburguesa y, a continuación, pulsa en Administrador del sistema .

  2. En la pantalla «Programas», pulsa Exportar todo .

 

  1. Selecciona el soporte externo en el que deseas guardar el archivo exportado.

  2. Pulsa Exportar . Se muestra un indicador de progreso de la exportación hasta que esta haya finalizado.