Gestor del sistema
| Descripción |
El System Manager le permite realizar las siguientes funciones:
|
|
Para acceder al gestor del sistema |
Hay dos formas de acceder al System Manager : Nombre del programa:Pulsa sobre el nombre del programa en el encabezado . Icono de menú horizontal:pulsa el icono de menú horizontal y, a continuación, «Administrador del sistema».
|
||
|
|
Aparece la pantalla «Administrador del sistema », que contiene los siguientes componentes distribuidos en tres columnas.
En la columna de la izquierda se encuentran las siguientes secciones:
En la pestaña «Programas», las aplicaciones y los programas se muestran en un acordeón unificado. Cada aplicación puede vincularse a varios programas. La aplicación que está utilizando el programa actualmente abierto aparece en negrita con la etiqueta Activa . Consulte «Aplicaciones compartidas» en System Manager para obtener más información. La columna central muestra las aplicaciones y los programas asociados a ellas. El botón o icono «+ Crear nuevo» permite crear un nuevo programa e importar un programa. En la columna de la derecha se encuentra el panel de información, que incluye las fechas de creación y modificación del programa.
|