ロボット技術を導入することで、乳製品生産における単調な作業を軽減しました
アイスランド最大の乳製品メーカーである Mjolkursamsalan Akureyri 社は、 その乳製品の生産に 2 台の UR5 ロボットを展開して、7 人年の単調な作業を軽減しました。
課題:
アイスランドの乳製品メーカーである Mjolkursamsalan Akureyri 社は、クリームチーズ生産ラインに対する計画変更に関連する単調な作業の一部を自動化するソリューションを探していました。
ビデオ — UR5ロボット、Mjolkursamsalan Akureyri(アイスランド)
ソリューション:
最初の UR5 ロボットが、2011 年に乳製品のクリームチーズ生産ラインへの変更に関連して設置されました。ロボットアームは、コンベアベルトから 4 つのクリームチーズのパックを持ち上げ、それらをプラスチック製トレイに配置します。
最初のロボットアームに非常に満足したことにより、2 台目の UR5 が、2012 年に追加されました。このロボットは、充填されたプラスチック製トレイを持ち上げ、パレット上に積み上げて、乳製品の作業者の単調な作業を軽減します。
「UR ロボットは、非常にシンプルで使いやすく、それらの周りにフェンスを設置しなくても良いことは大きな利点です。2 台の UR5 のおかげで、当社は既に 3 人年の単調な作業を軽減しています。」と、Akureyri Dairy 社の取締役である Sigurdur Runar Fridjonsson は述べています。
- 乳製品
- プログラミングが容易
- 柔軟性のある導入
- 迅速は資本回収
- ピック・アンド・プレイス
今日すぐにでも使い始める
コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボットすなわちコボットは中小企業であっても今だかつてないほど簡単に自動化を実現します。