导入应用程序设置

描述

“导入应用程序设置” 允许 您将现有应用程序设置复制到另一个应用程序中,以便重复使用。 另请参阅《系统管理器中的共享 应用程序》。

 

导入应用设置
  1. 在“ 系统管理器”的“ 程序” 选项卡中,为将接收设置的应用程序打开右键菜单。

  2. 点击“ 导入应用程序设置”。

  3. 此时将显示“ 浏览应用程序” 屏幕,其中列出了机器人上的应用程序列表。 选择“ 应用程序” 选项卡,从本地应用程序导入设置。

 

  1. 选择“ 外部介质” 选项卡,从外部介质导入应用程序设置。

  2. 点击要导入设置的应用程序,然后点击“ 继续”。

  3. 您可以选择“ 安全设置” 或“ 应用节点”,或 两者兼选。

    “安全设置” 包含“ 应用程序” 选项卡下“ 安全”部分 中的数据。 “应用程序节点” 包含“ 应用程序” 选项卡上的所有应用程序内容。

 

  1. 如果您选择“ 安全设置”,系统会提示您输入安全密码。

  2. 点击“ 还原” 以取消整个导入过程。

  3. 当您确认导入时,页脚处会弹出一个确认窗口。